This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:dir1 amp;dir2和芯片enable /OE

Guru**** 2531030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1096592/sn74axc8t245-dir1-dir2-and-the-chip-enable-oe

部件号:SN74AXC8T245

大家好,我们 确认在方向端子dir1和dir2以及芯片启用/OE处需要上拉电阻器或下拉电阻器。

谢谢你。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将这些引脚直接连接到VCC或GND。

    仅当您需要在通电过程中处于某个状态并且需要稍后从微控制器覆盖此状态时,才需要上拉/下拉。