This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G07:液位移应用程序确认

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1096474/sn74lvc2g07-level-shift-application-confirm

部件号:SN74LVC2G07

大家好,

1此IC能否应用于VCC电源电压与端口输入上拉电压不同的情况?

 

 2. 此IC能否应用于电平换档器的输出直接连接至其他电平换档器的输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,范宾:

     1.是的,无论电源电压如何,此设备均可支持高达5.5V的输入电压。 有关 详细信息,请参阅此常见问题解答  

    2. 是的,原理图看起来很好。  

    此致,

    Sebastian