This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:接口参考设计

Guru**** 1093020 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0204, LSF0204-Q1, TXU0304, SN74AXC4T774, TXS0104E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1093354/lsf0204-interface-reference-design

部件号:LSF0204
主题中讨论的其它部件:TXU0304SN74AXC4T774TXS0104E

团队成员:  

 我的客户正在使用LSF0204传输SPI信号,设置如下:

 VREFA:1.8V, VREFB:3.3V, EN:1.8V,,但在开发过程中,我们发现A到B的电压电平为1.8V-1.8V,而不是1.8V-3.3V。

 这是否意味着我们需要使用上拉电阻器?   

 n`t因MP计划而无法更换PCB,那么在这种情况下,任何P2P设备都可以在内部上拉电阻器中使用?

 

根据此说明:LSF0204-Q1器件支持传输速率大于100MHz的电平转换应用,使用具有 Ω 15-pF电容负载的200 µ F上拉电阻。  

 此100Mhz是否支持每个信道,每个信道支持20Mhz或 每个信道支持100Mhz?

 

Allen Lu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF始终需要上拉电阻器。 没有P2P设备。

    它确实支持每通道100 MHz,但仅当其它设备可以通过200 Ω 上拉电阻驱动电流时。

    SPI使用单向信号。 您应该使用缓冲转换器,如TXU0304或SN74AXC4T774。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯:

     感谢您的解释。 但我发现 TXS0104E是14 引脚TSSOP内部上拉电阻内的P2P设备,但具有不同 的最大数据速率,它是否在 不更改PCB的情况下运行此SPI应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      TXS0104E是否支持每通道24Mbps?   客户将SPI速率设置为20Mhz,是否适用于此应用程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,您正确地认为TXS0104E是P2P的,而OE是指较低的电压。

    如果您的速度低于24 Mbps (= 12 MHz),并且您的其它设备符合数据表的8.3 Tm2部分中的要求,则TXS可以工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请 确认,这很有帮助,还有另外一点根据 24 Mbps (=12 MHz),这是否意味着总线是2位,如0和1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。一个完整的方波周期由两个位组成,高和低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯:

    还有另一个关于传输速度的概念,我想向您确认,这个概念也让客户感到困惑。

    TXS0104E:24Mbps

    LSF0204:100MHz

    您是否会告诉您为什么速度数据有两个单位,是否有任何共同的描述?

    数据表并未显示此速度是按通道或整个设备的总和计算的。希望获得一些关于客户解释的陈述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道为什么数据表是以其编写方式编写的;我不是TI员工。

    速度为每个通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Allen:

    这只是写同样东西的两种方法。 LSF设备更加突出了该系列的BW功能,这是代表该设备速度的更好方法,因为它本质上是模拟交换机。