This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC1T45:1.5V至3.3V和3.3V至1.5V的数据速率

Guru**** 2512925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1095993/sn74axc1t45-data-rate-for-1-5v-to-3-3v-and-3-3v-to-1-5v

部件号:SN74AXC1T45

您好,

我对该器件在从1.5V转换为3.3V和从3.3V转换为1.5V时的数据速率感兴趣。

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    此器件的数据速率不是规格,我建议获取 AXC-SMALLPKG1EVM 以评估此速率。 数据速率将受负载电容的限制,因此我建议添加预期的系统负载以获得最佳结果。