This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] I2C电平转换器解决方案

Guru**** 2587655 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, LSF0102, TXS0102, TCA9406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1095100/i2c-level-shifter-solution

主题中讨论的其他部件:PCA9306LSF0102TCA3.9306万TXS0102TCA9406

大家好,

我是FAE,支持Lenovo LCFC,请您帮助查看以下设计需求并推荐TI I2C电平转换器解决方案吗?

客户设计需求:

1. 2位双向电压电平转换器。

两个端口的Vref_A的电压轨为1.8V,Vref_B的电压轨为1.8V; Vref_A的电压轨为3.3V,Vref_B的电压轨为3.3V 2.1

3. 支持高达3.4Mbps的I2C协议数据速率;

此致

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题,PCA9306是一个I2C电平转换器,它支持VCC1=VCC2电压供应。  它可以达到的最大速度是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有多种级别换档器可支持此速度:LSF0102/PCA9306,9306,TCA3.9306万,TXS0102。 但是,所有这些都需要VCCA≤VCCB

    电源电压是否真的可变?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,

    根据客户的设计需求,由于您的电压供应是相同的,因此实际上不需要电平转换。 您是否正在寻找I2C缓冲器而不是I2C电压转换器?

    此致,

    迷迭香  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clemens,还有一个问题:PCA9306是否支持I2C快速模式加(1Mbit/s)?    PCA9306的最大速度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上,联想LCFC RD希望使用一种类型的器件来支持I2C电平转换器和I2C电压隔离功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCA9306/LSF0102可以0102可以支持高于1 Mbit/s的速度,前提是上拉电阻足够强,且I²C Ω 器件具有足够强的驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clemens,感谢您的耐心和立即支持。 实际上,我找到了其他供应商的部件号PCA9306,他们似乎是TI解决方案的同类产品。  

    就最后一个问题而言,我能否询问我们是否有解决方案或特定产品与竞争对手的产品竞争:二极管/PI4ULS5V202和Onsum/NLSX4373?  它似乎是用于2位双向电平转换器的强大功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是TXS0102/TCA9406的9406的改进版本(TI器件对电源电压有更多限制)。