This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:CAN VCCA和VCCB使用相同的3V3电压

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TMUX1511, SN74LV4066A, TXU0204, SN74AHC125, SN74LV125A, SN74LVC125A, TXU0304, TXU0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1096085/txb0104-can-vcca-and-vccb-use-the-same-3v3-voltage

部件号:TXB0104
主题中讨论的其他部件: TMUX1511SN74LV4066ATXU0204SN74AHC125SN74LV125ASN74LVC125ATXU0304TXU0104

你(们)好  

我想为 VCCA使用TXB0104,而VCCB使用相同的电压3V3。

有任何问题,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将奏效。 唯一担心的是,在您不翻译时使用译员是没有意义的。

    如果要断开两侧的连接,请使用SN74LV4066A或TMUX1511等开关。
    如果要缓冲信号,请使用缓冲转换器(如TXU0104/TXU0204/TXU0304 (0204 (含0304含TXB的P2P))或普通缓冲器(如SN74AHC125/SN74LV125A/SN74LVC125A)。