This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLC建议

Guru**** 2816045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1093743/plc-recommendation

主题中讨论的其它部件:SN74AHC1.6541万

您好,

我正在寻找一个PLC (或其他设备),它可以接收0-5 V输入信号,非线性转换并输出0-5 V信号。 输入和输出位必须至少为16位。 必须以至少5伏的电压供电。 您建议使用哪种设备?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "非线性转换"的确切含义是什么?

    是否要输出数字信号,具体取决于输入是否高于阈值? 在这种情况下,请使用简单的缓冲区,如SN74AHC1.6541万。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望输入0-5V信号并输出0-5V信号。 例如,如果输入为0v,我要输出0v,但如果输入为5V,我要输出4.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris,

    您的问题已发送到嵌入式处理部门,我将把它发送给正确的团队。  

    同时,我认为此设备可能适合 https://www.ti.com/product/SN74LVC16T245

    下面是我使用的TI产品选择工具,如果您可以使用它来缩小范围: https://www.ti.com/logic-voltage-translation/voltage-translators-level-shifters/products.html#p848=16;32

    最佳,
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christopher:

    您的解释非常模糊-您能否给我们一个您想要什么的明确定义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的总体目标是从压力传感器获取0-5V模拟信号输入,操纵电压并输出0-5V模拟信号。 其目的是获取输入信号并对其进行缩放,例如,如果输入的信号为4.8V,则我可以 输出4.7 伏特。 我需要能够以多种不同的方式扩展它。 我最近在velocio plc做过这件事,但分辨率不够高。 我正在寻找16位的分辨率。 该设备还必须以最小5V-12v供电,可以更少,也可以更高。 我希望这能把它清除掉。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Christopher,

    看看Velocio PLC,我知道您以前使用的是什么。 TI不制造PLC,因此您可以理解您的请求中的混淆。

    如果您想输入模拟信号,“通过多种不同的方式进行缩放”,然后将其输出为模拟信号,那么TI将不会为您提供模拟预制解决方案-这是一种系统设计。

    听起来,您至少需要一个高分辨率的ADC来输入,一个处理器和一个高分辨率的DAC来输出。

    TI确实拥有所有这些部件 ,但您可以设计和构建系统,以便将它们一起使用。