This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC244:SN74LVC244APWR和SN74ALVC244PWR之间的区别

Guru**** 2517710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1095726/sn74alvc244-the-difference-between-sn74lvc244apwr-and-sn74alvc244pwr

部件号:SN74ALVC244

大家好,

 SN74LVC244APWR 和SN74ALVC244PWR之间的区别是什么

如何在服务器应用程序中选择最佳的服务器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVC设备上的“A”后缀只是为了将其与不带“A”的早期版本区分开来。 这些旧版本已不存在,因此"A"没有任何实际意义。

    ALVC是一个不同的逻辑系列。 主要差异是速度较高和最大输入电压较低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么只选择这两个缓冲区? 您(或您的客户)似乎已经缩小了这一范围,其中任何一个都可以工作--所以我建议两者都可以。

    如何在服务器应用程序上选择最佳的服务器?[/报价]

    "服务器"不是逻辑应用程序--即不能使服务器只有一个缓冲区。 您需要了解设备实际应用的详细信息-如何使用? 工作温度范围是多少? 缓冲区的传播延迟是否有限制?