This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T244:逻辑论坛

Guru**** 2516880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1095418/sn74avc2t244-logic-forum

部件号:SN74AVC2T244

您好,

您是否可以共享SN74AVC2T244DQMR的散热详细信息和结温详细信息以进行降额分析。

此致,

Hemalatha R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hemalatha,

    您特别寻找哪些散热细节?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,

    热阻详细信息,结温  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hemalatha,

    TJ最大值- 150°C

    R theta JA - 215.3 °C/W

    R theta JC (顶部)- 104.7 °C/W

    R theta JB - 114.6 °C/W