This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:SN74LVC1G08DCKR和SN74LVC1G08QDCKRCT之间的区别

Guru**** 2673895 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1093238/sn74lvc1g08-the-difference-between-sn74lvc1g08dckr-and-sn74lvc1g08qdckrct

部件号:SN74LVC1G08

大家好,

我可以知道 SN74LVC1G08DCKR和 SN74LVC1G08QDCKRCT之间的区别吗?

它们是否是P2P的,是否可以直接相互替换?

谢谢,致以最诚挚的谢意,

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jamie:

    SN74LVC1G08QDCKRCT是 汽车级型号,SN74LVC1G08DCKR是 商用型号。  是的,这些设备是P2P的,可以直接相互替换。  

    此致,

    Sebastian   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sebastian:

    客户将使用 SN74LVC1G08QDCKRCT更换 SN74LVC1G08DCKR。

    他们需要 完整的数据表以确保没有问题。

     我们无法在TI.com上找到SN74LVC1G08QDCKRCT的任何信息。

    可以帮助获取SN74LVC1G08QDCKRCT的完整数据表吗? 两种数据表?

    谢谢,此致,

    Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI不再销售或支持SN74LVC1G08QDCKRCT。

    我不知道SN74LVC1G08QDCKRQ1的区别是什么。 通常,它是不同的卷轴,或卷轴的方向,但"CT"后缀是不常见的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是自定义设备,数据表仅对原始客户可用。 将不提供。