This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T57:热阻和接点温度

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1T57

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1095411/sn74aup1t57-thermal-resistance-and-junction-temp

部件号:SN74AUP1T57

 请说明SN74AUP1T57的结温(最大)和热阻是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jessica:

    接线温度(最大)等于绝对最大额定值中的最大存储温度。 对于此设备,Tjmax = 150 °C

    我们没有热阻数据存档,我将继续提交此信息的请求,该请求需要大约两周时间才能完成。 我收到结果后,将在此处发布回复。  

    此致,

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jessica:

    您能否确认您使用的是哪种软件包?  

    此致,

    Sebastian