This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245:SN74AVC8T245是否可用于RMII应用?

Guru**** 2513615 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1095383/sn74avc8t245-can-sn74avc8t245-be-used-for-rmii-application

部件号:SN74AVC8T245
本线程中讨论的其它部件: SN74AXC8T245

你好,团队成员。

 SN74AVC8T245是否可用于RMII应用?

驱动器如何实现这一功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该使用速度更快的SN74AXC8T245设备。

    AVC/AXC设备具有相当强大的输出驱动程序。 您是否有特殊的驱动要求?