This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT4.0105万:扩展,8位宽,16 N位长,使用。

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1095086/cd74hct40105-expansion-8-bits-wide-by-16-n-bits-long-using

部件号:CD74HCT4.0105万

尊敬的支持团队。

我们的客户对使用8位宽16 N位长的扩展有疑问。

数据表第12页上主复位"MR"的箭头方向是否相反?
我想Mr是一种意见。

对于数据表第13页上的注6,它是否是从SI的第一次上升到dor的上升的部分?
此外,SO信号在此期间是否无效?

对于数据表第13页上的注7,它是否是从第一个秋季开始到DIR上升的部分?
此外,SI信号在此期间是否无效?

是否可以写入小于16个字(例如,放入一个字,取出一个字)?
https://www.ti.com/jp/lit/gpn/cd74hc4.0105万

此致,
Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki,您好!

    数据4.0105万数据表第12页上主复位"mr"箭头的方向是否相反?
    [/引述]

    是的,方向相反,主复位MR是输入。  

    关于4.0105万关于数据表第13页的注6,这是否是从SI的第一次上升到d
    的上升?

    是的

    此外,在此期间SO信号是否无效?

    当FIFO为空时,dor将保持低。  在“1”标记向下拉至最后一个控制寄存器和dor变为高电平之前,移出信号将无效

    对于数据表第13页的注7,它是从第一个秋季到DIR的兴起的部分吗

    是的

    此外4.0105万此外,SI信号在此期间是否无效?

    当所有16个字的位置都填充了有效数据时,DIR标志将保持低位,因此在DIR标志变为高位之前,信号的偏移无效。  

    \n是否4.0105万是否可以写入小于16个字的字(例如,放入一个字,取出一个字)?
    [/引述]

    此设备不是为此设计的。  

    此致,

    Sebastian  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Sebastian-San
    感谢您的回复。

    我能够在数据表中清除客户的问题。
    客户正在设计使用CD74HCT4.0105万替换SN74LS224AN。

    此致,
    Hiroaki Yuyama