This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T245:SN74AVC2T245带高电平启用

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T245, TXU0102, TXU0202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1095180/sn74avc2t245-sn74avc2t245-with-active-high-enable

部件号:SN74AVC2T245
主题中讨论的其它部件: TXU0102TXU0202

大家好,

请帮帮您。 我们的客户正在查看SN74AVC2T245。 它适合他们的应用,但他们需要"主动高启用"。

SN74AVC2T245为低电平启用。 你能帮我找到一个解决方案吗? 使用转换器 连接OE控制信号是否有帮助?

否则,是否建议使用任何其他部件。

提前感谢您的参与

此致,

乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有四通道74xx126器件具有高双主动启用功能。

    使用逆变器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jonathan,

    我推荐两种设备可能在此处工作- TXU0102或TXU0202。