This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 对于24V至5V和5V至24V逻辑转换器,我需要相同的部件。对于I/O逻辑电平转换器/光耦合器。

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1704, ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1095118/i-need-same-part-for-24v-to-5v-and-5v-to-24v-logic-converter-for-i-o-logic-level-translator-optocoupler

主题中讨论的其他部件:UCC2.7624万UCC2.7536万TLV1704ISO1212

我解释 了我们的详细要求。

1)我有4个输入信号 ,逻辑 范围具有 5V (输入),需要转换为24V逻辑(输出)。

2) 其他4输入信号 是逻辑范围具有24V (输入),需要5V逻辑(输出)转换。

总共8个I/O 4个输入到板1到2,其余4个输出到1到2,对于这两个要求,我们正在规划单个零件。

请检查并告知是否有任何可用部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sivakumar,

    否,我们没有能够转换高达24 V电压的设备。您是否有您尝试驱动的光耦合器的部件号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    逻辑电压不超过18 V

    要高速转换,您可以使用门驱动器(例如UCC2.7536万,UCC2.7624万)作为缓冲区。

    要在低速下向上或向下转换,您可以使用任何比较器(例如TLV1704),输入电压范围的中间值为参考电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有,请推荐一些带光耦合器的电路用于此驱动器。

    有两种不同的方法是可能的。

    1)我获得了24V至5V逻辑转换部件ISO1212。

    2) 5V至24V逻辑转换,可以建议使用任何其他部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sivakumar,

    我支持的产品在此应用程序中不起作用,我无法帮助您选择任何部件。 您可以探索Clemens提到的部分,但必须从他们各自的e2e论坛获得支持。