请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TXS0.2612万 您好,
在TXS0.2612万电平转换器的数据表中,给出了"应遵循"的电源顺序。 您能否解释如果未完全遵循该顺序,可能会发生什么情况,例如,如果VCCB在VCCA之前不久就出现了变化? 上述后果(电源电流过大,总线争用,振荡...)是否仅在错误的序列条件下观察到,或者在VCCA和VCCB电压均达到稳定状态后是否仍然存在?
如果VCCA和VCCB同时倾斜,是否可以接受?
实施严格的通电顺序(A =稳定状态后的B)将为我们的应用带来额外的电路,而在启动期间可能会接受一些额外的电源电流。
谢谢!