This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74VMEH2.2501万A:下冲约10ns

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV14A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1093626/sn74vmeh22501a-undershoot-for-around-10ns

部件号:SN74VMEH2.2501万A
主题中讨论的其它部件: SN74LV14A

大家好,  

我的客户正在使用 SN74VMEH2.2501万A和 SN74LV14A。  

他有问题要低估六 在客户的应用中,下冲电压可能为-0.7V,超过ABS的最大额定值VI  

数据表显示"(2)如果观察到输入和输出电流额定值,则可能会超过输入和输出负电压额定值。",  

因此,我相信只要IIK分别低于50mA (SN74VMEH2.2501万A)和20mA (SN74LV14A),两个器件都可以超过-0.5V,我的理解是否正确?

如果是,您是否可以建议减振电阻值以抑制每个设备的电流?  

谢谢。

此致,

JO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hung,

    因此2.2501万因此我相信只要IIK低于50mA (SN74VMEH2.2501万A)和20mA (SN7414A/MY),这两种器件都能超过-0.5V?

    您回答正确。 您能告诉我 您对每个设备输入施加的电压吗?  

    此致,

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sebastian:  

    现在,客户很难测量IIK,因为他们必须添加一根导线,这可能会导致瞬态性能变化,而且电流探头也很难精确测量20mA或50mA。  

    客户想知道是否有任何措施可以根据以下信息估计IIK,您可以提供帮助吗? 谢谢。 或者客户可以查看IIK的任何想法?

    以下是客户的配置。 有两种类型。 下冲发生在两个接收侧的输入引脚上。  

    传输端和接收端位于不同的板上,电缆长度在20 cm 周围。  

    1.发送端(SN74VMEH2.2501万A)->接收端(SN74VMEH2.2501万A)

    2. 传输端(SN74VMEH2.2501万A)->接收端(SN74LV14A)

    对于 SN74VMEH2.2501万A,欠冲的V峰值=-0.66V。 0V以下的时间周期为12ns,ABS以下的时间周期。最大额定值(-0.5V)为8ns~10ns。  

    对于SN74LV14A, 下冲的Vpeak =-0.54V。 0V以下的时间周期为3~4ns,ABS以下的时间周期。最大额定值(-0.5V)为1ns。  

    谢谢。

    此致,

    JO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可以从IBIS模型中估计。

    sn74vmeh2.2501万a.IBS表示,对于VMEH2.2501万A_IO_3A引脚,在−Ω 0.665 V时,最坏情况下的电流为2.1 mA。

    lv14a.IBS表示,对于LV14A_in_50引脚,在−Ω 0.5 V时,最坏情况下的电流为0.353 mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clemens:  

    感谢你的帮助。  

    根据您的评论,由于当前值不超过相应的ABS。最高评级,不会对以上客户的使用造成问题,对吗?  

    此外,无需将阻尼电阻器添加到输入引脚,对吗?  

    谢谢。

    此致,

    JO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hung,

    只要输入电流保持在 50mA (SN74VMEH2.2501万A)和20mA (SN74LV14A)以下,输入上就不需要阻尼电阻器,应该没有任何问题。

    此致,

    Sebastian