This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245:传播延迟时间短

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245, SN74AXC8T245, SN74AUC244
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1094228/sn74avc8t245-short-propagation-delay-time

部件号:SN74AVC8T245
本线程中讨论的其它部件: SN74AXC8T245SN74AUC244

大家好,


请告诉我传播延迟时间较短的产品。

SN74AVC8T245的传播延迟为1-5nsec。
是否存在传播延迟为1nsec或更短的产品?


此致,
石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF转换器具有最短的传播延迟(因为它们是无源交换机,不缓冲)。

    最快的缓冲区可在AUC系列中找到,例如SN74AUC244,但它们只能用于向下转换。 最快的缓冲电平转换器属于AXC系列,即SN74AXC8T245。 但没有最大延迟< 1 ns的缓冲设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ishiwata

    您需要这样低传播延迟的确切用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,您好,Clemens,

    从FPGA输入RFAC时,需要电平转换器。
    客户使用 SN74AVC8T245作为液位调节器。
    由于延迟,RFAC无法从RFAC正确输出模拟信号。
    因此,我正在寻找低延迟级别换档器。

    我认为没有1秒或更短的延迟电平转换器产品。
    这是一个应用程序问题,我建议客户查看RFNAC的输入。

    感谢您的支持。

    此致,
    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata,您好!

    了解到,如果RFNAC基本上不需要额外延迟,它听起来就像是FPGA和RFNAC之间不需要任何东西。