This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电平转换器建议

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC827A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1094678/level-translator-reccomendation

主题中讨论的其它部件:SN74LVC827A

各位专家,您好!

我们的客户要求 使用具有以下 要求的电平转换器设备:将3V3 RGB24信号转换为1V8 RGB24信号。

在下图中,以3V3电压逻辑显示RGB24 (10位)信号的SOC输出,并与具有1V8逻辑RGB24 (10位)输入的OLED接口。

您能帮您推荐适合此用途的设备吗?

谢谢!

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要转换为较低的电压,您可以使用具有过压容限输入的任何缓冲器,例如SN74LVC827A。

    您需要什么速度?