This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC1.6244万:技术系列的含义是什么

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1094394/sn74avc16244-what-is-the-technology-family-mean

部件号:SN74AVC1.6244万
线程中讨论的其它部件:SN74AXC8T245SN74LVCH1.6541万ASN74LVCH1.6244万ASN74ALVCH1.6244万SN74ALVCH16.2244万SN74LVCH16.2244万ASN74AXC4T774

您好,专家,

请您帮助解释技术系列的含义。

我的客户想知道为什么会有不同的技术系列,以及它的含义是什么。 此外,不同技术系列之间有何不同? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Zirui,

    请您帮助解释技术系列的含义吗?

    逻辑包含许多功能--缓冲器,反相器,门(AND,OR,XOR, 等等),编码器,解码器等。 逻辑系列使工程师能够非常轻松地根据相同的技术识别类似的功能。 逻辑系列中的设备的性能非常相似。

    不幸的是,如果我要解释每个家庭的每一个不同之处,我会在这里呆一整天-我们谈论的是50多年的设计和逻辑改进。 您可以在此应用程序报告: 逻辑指南中看到许多独特的系列

    您似乎不仅从不同的逻辑系列(AVC与AXC)中选择了两个设备,而且还从不同的功能(1.6244万与8T245)中选择了两个设备。 一个是双电源转换器,另一个只是缓冲器。 AXC是一个非常新的逻辑系列,在过去5年中开发,而AVC较旧。 这两种解决方案都是好的,具体取决于您要实现的目标。

    应用程序是什么? 我们可以帮助您选择要使用的设备吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Maler

    谢谢,我已询问客户他们正在寻找哪些功能,请帮助他们找到适合他们的设备。

    第一种是具有总线保持和三态输出的16通道高速缓冲器(应用类似于SN74ALVCH16.2244万DGGR)。 电源电压(最小值)不得大于1.65V,并且电源电压(最大值)最好在2.5 - 3.6V之间。 第一个用作输出缓冲器,在模数数据转换器中具有电压电平转换。

     

    第二个是具有可配置电压转换的双电源总线收发器(应用与SN74AXC8T245类似)。 第二个ON用作SPI中的电压转换。

    1. 位数最好在4到8位之间。 高输入电压(最小值)不大于1V,高输入电压(最大值)最好在2.5 -3.6V之间。
    2. 输出电压(最小值)不大于1V,输出电压(最大值)最好在2.5 -3.6V之间。
    3. DAS速率最好大于200Mbps。

     

    这两种设备最好来自同一技术系列。 您能帮我找到最佳选择吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “2244”器件(SN74LVCH16.2244万A,SN74ALVCH16.2244万)的输出端具有阻尼电阻器。 这对于长迹线的源终止可能很有用。 否则,请使用“244”设备,如SN74LVCH1.6244万A或SN74ALVCH1.6244万。 考虑使用SN74LVCH1.6541万A获得更方便的引脚输出。

    SN74AXC8T245等AXC设备是转换SPI的最佳选择。 如果您有四个信号,请考虑SN74AXC4T774。

    通常,转换程序使用不同的系列;没有理由尝试将它们与其他缓冲区进行匹配。