This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:LSF0108的一些设计问题

Guru**** 2928470 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1094531/lsf0108-some-design-question-for-lsf0108

部件号:LSF0108
本线程中讨论的其它部件: SN74AXC8T245

尊敬的各位先生:

我的客户 有一些问题需要您的帮助!

问题如下。

1. 按照以下设计,拆下A侧和B侧的拉高电阻器和短R195。

 在这种配置中, 在数据表6.6 电气特性状态中,每个通道的Ron为30欧姆。

已检查A/B侧波形,它们都是1.2V时钟波形。

我是否认为这是LSF0108的旁路模式?  

2.在另一个1.2V至3.3V的测试电路中,测量A/B侧波形,发现B侧在客户电路板上具有梯形上升边缘波形。

此类波形将导致客户系统中的数据输出错误。

使用相同的客户主板设置修改LSF0108 EVM后,B侧没有此类上升边缘波形。

请允许我提供您的意见 ,说明有什么方法可以改进客户主板上的问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF是无源开关。 仅当外部设备驱动低电平信号时,通过晶体管才会关闭。 对于高电平信号,开关打开,输出电压由上拉电阻确定。 参见 [FAQ] LSF译员如何工作?

    1. R195限制流入Vref_B和流出Vref_A的电流 不要缩短。

    2.信号线路上的振铃可能是由长迹线/电缆引起的。

    不管怎样,信号是双向的还是单向的? 在后一种情况下,像SN74AXC8T245这样的缓冲转换器将是更好的解决方案。