This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:LSF0204 tsk数据

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0304, LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1094173/lsf0204-lsf0204-tsk-data

部件号:LSF0204
主题中讨论的其他部件:TXB0304

您好,

我的客户现在正在使用LSF0204。 他们想要获取Tsk数据(通道到通道偏差),但数据表中没有此类数据。 我们可以在TXB0304中找到此类数据。 请帮助检查我们是否有此类数据。

谢谢。

LSF0204数据表

TXB0304

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否存在带有tPLH或tPHL最大数据小于1ns的零件? 我们发现日期典型值数据始终为0.3 ,0.5 或0.7。 但最大数据始终高于5ns

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要求是否合理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是这样吗? 传播延迟时间短

    没有小于1 ns的缓冲区。

    应用程序是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是GI用过的以太网控制器系统。它用于50米信号电平转换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Terry,

    为什么您要寻找小于1ns的传播延迟?