This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC595:/OE引脚上拉电阻器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1094155/sn74hc595-oe-pin-pull-up-resistor

部件号:SN74HC595

大家好,

在加电过程中,为了将其拉至VCC,建议在/OE引脚处使用哪种上拉电阻以避免潜在的故障? 如何计算/估计上拉电阻?  

使用案例:

  • VCC = 3.3V
  • 4x SN74HC595共享相同的/OE总线,由相同的电阻器将其上拉至VCC。  
  • 当前使用10kohm,并在VCC加电期间观察到输出故障。  

我认为这是由于在通电期间,/OE比VCC稍慢,瞬时/OE是< 0.7 *VCC,导致/OE是逻辑'0',在通电期间短时间内,导致观察到意外输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常,电源的上升时间足够慢,因此不会发生这种情况。 我的第一个建议是在VCC上使用更大的去耦电容器。

    发生这种情况时,电源电压是多少? HC设备在低于2 V时无法保证正常工作