This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:SN74LVC1G17DCKR,部件内部差异

Guru**** 2529000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1093932/sn74lvc1g17-sn74lvc1g17dckr-differences-within-parts

部件号:SN74LVC1G17

大家好,
两个部件的X射线照片如下所示。 请帮助。 非常感谢。
1)为什么这两个部分之间存在差异。 这是否正常?
2)这两个部件之间的功能是否存在差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vincent:

    您是否从以下列表中的授权分销商之一订购了这些部件: TI授权半导体分销商 

    如果是,则您无需担心。

    如果不是,则我们无法保证或支持部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 我们从授权经销商处订购这些产品。 但 我们很想知道为什么会有不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您看到的区别在于导联架(金属导联)。 它对功能没有影响。 正如我所说的-设备符合数据表规格-我们没有在数据表中指定导联架形状。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在PCN中找不到'ASO:AWH'。 'AWH'是否得到TI的认可?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是一个技术问题--在PCN中,您可以找到一个电子邮件地址,确定就PCN的任何问题与谁联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在PCN中,我相信在第一页,您可以找到一个电子邮件地址,以便联系有关PCN的任何问题。 请使用。

    此论坛用于提供有关使用我们设备的技术帮助。