This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16T245-Q1:电平转换器的信道到信道延迟。

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK2711-SP, SN74LVC244A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1094072/sn74avc16t245-q1-channel-to-channel-delay-for-the-level-translator

部件号:SN74AVC16T245-Q1
主题中讨论的其他部件:TLK2711-SPSN74AUC1.6244万SN74LVC244A-Q1

我正在使用电平转换器匹配两个IC之间的电压电平,需要知道3.3 和2.5 到1.8V转换的信道到信道延迟。延迟要求小于5ns。如果所选部件的信道到信道延迟超过5ns,请建议使用任何备用部件。

此外,如果IC (MPN- TLK2711-SP)电源电压为2.6V,建议 将此IC的输出线路馈入电平转换器, 以便将2.5 转换为1.8V (因为在LT中,2.6V输入不能根据数据表提供)

要了解IC与电平转换器之间的兼容性,应检查哪个参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLK2711-SP在其"TTL"输入处接受高达3.3 V的电压。

    要转换为较低的电压,您还可以使用具有过压容限输入的任何缓冲器。 最快的逻辑缓冲器属于AUC系列;使用SN74AUC1.6244万。 通常不会指定信道到信道的偏移,但它比传播延迟小,该延迟低于此设备在1.8 V时的1.8 ns。 要获得更宽的温度范围,请尝试2x SN74LVC244A-Q1,但其传播延迟高达10.4 ns。