This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:逻辑

Guru**** 2521240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1093824/sn74lvc1g08-logic

部件号:SN74LVC1G08

大家好,

这是来自中兴团队的Nini。 您能否帮助检查是否需要电阻器来限制通道A和B的输入电流? 由于Imax是+-5uA,而输入电压是3.3V,您能否帮助提供一些有关输入设置的意见?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是要求,而是设备的特性。 无需电阻器。 CMOS输入具有极高的阻抗;通常可以忽略漏电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!