This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV541A:CAN SN74LV541A支持3 m SPI,输出传播延迟不匹配良好。

Guru**** 2503175 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV541A, SN74AUCH244, SN74AUC244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1097996/sn74lv541a-can-sn74lv541a-support-3m-spi-with-good-output-propagation-delay-mismatching

部件号:SN74LV541A
主题中讨论的其他部件: SN74AUCH244SN74AUC244

各位专家,您好!

我的客户正在联系我以获得SPI缓冲区建议。 他们使用东芝 TC74VCX541FT驱动3 m 同轴电缆实现与2个PCB的SPI通信。 由于PCB上的接口编号有限,无法应用LVDS。

目前,客户方面的问题是传播延迟不匹配会损坏 SPI通信。 有关详细信息,请参阅以下图片。 使用10 cm 电缆时,MOSI的上升沿位于CLK的上升沿之前。 但是,使用3 m 电缆时 ,MOSI的上升边缘位于CLK的上升边缘后面。 这会导致通信错误。

TI 交叉参考搜索建议 将SN74LV541A替换 为TC74VCX541FT。  

因此,我的问题是:

1, SN74LV541A是否支持此应用并具有更好的性能?

2,您是否有更好的建议?

 

谢谢,BR,

达信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LV-A至少需要2 V电压

    尝试使用SN74AUC244或SN74AUCH244。

    但为了尽量减少偏移,您应确保所有信号线路具有相同的电容。