This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC193:拉伸脉冲

Guru**** 2504315 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC193, CD74HC193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1097001/sn74hc193-stretch-pulse

部件号:SN74HC193
主题中讨论的其他部件: CD74HC193

您好E2E:

我们的客户有一个关于扩展SN74HC193脉冲的问题,以下是详细信息:

我正在级联中使用2 SN74HC193M来制作一个模53计数器,倒计时正在计时,上升速度很高。 终端倒计数连接到两个计数器上的并行负载输入,数据输入设置为(MSB优先) 0011-0101,0101,计数为53,但计数改为33。 该数据表指出,它应该不使用外部组件,但不能以这种方式工作。

但只是为了进一步澄清,我看到在NOT Load输入端的最小脉冲宽度是30ns,但终端的倒计数在26ns下只是低的,因为负载函数是异步的。 如何拉伸脉搏?

我在负载输入上添加了150pf盖,现在它已关闭,它被除以54。

延迟时间可能太长,因此错过了第一个时钟。

唯一的问题是,数据表显示它们可以级联,无需外部组件。 顺便提一下,TTL版本工作正常,但电流消耗对于我的应用来说太高。

感谢你的帮助。

此致,
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示示意图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的示意图。 数据输入(D1 D2 D4 D8)通过输入二进制数字0至9将模数形式设置为53至62。

    e2e.ti.com/.../SYNTHESIZER-LOGIC-4_2D00_27_2D00_22.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当计数器级联时,它们不再是完全同步的。 显然,数据表中的"无外部组件"仅适用于经过所有256种状态的电路。

    TCD和两个/pls之间迹线长度的差异有多大?

    尝试使用CD74HC193而不是SN74HC193。

    您只想延迟TCD的上升边缘。 将一个电阻器与二极管并联插入电容器前面的线路中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    以下是来自同一客户的回应:

    他的两个74HC193的布局各不超过½英寸,TCD和PL*的轨迹也不超过1英寸。 现在,由于他尝试了所有的修复方法,这是相当干的。 此时,他通过在TCD和PL*上添加一个150pf帽分流器来实现工作,但他担心,一旦将装置安装在盒中,温度会影响到100华氏度(几个小时后可能达到100华氏度)。

    他希望得到您建议的电阻器和二极管固定示意图。

    正如建议的那样,“无外部组件”仅适用于256 (255到0)的完整计数,但他担心这不会有用。 他需要53到62的伯爵。 具有100KHz的参考,可为他提供原始通用动力设计中相同的5.3 至6.2 MHz注射频率步进。 它使用10个晶体和混合的侧带来校正各个晶体频率。

    他正在研究用现代PLL替换海军R1051C/URR接收器100KHz合成器中使用的晶体振荡器和边带校正。 原始设计组件已经老化,正在导致大量附带FM,导致恢复的音频中出现许多节拍和推文,这真的很差(我可以看到为什么对讲机被报废)。

    他感到惊讶的是,TTL版本可以正常工作,没有任何问题,唯一的问题是电流消耗过高,无法与原装20V系列通过调节器配合使用。 7805需要一个相当大的散热片,以便从接收器的20V直流基本电源为TTL提供5VDC。 HCMOS版本不会对7805调节器造成压力。

    感谢您的反馈。

    谢谢,此致,

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此电路仅减慢上升沿的速度:

    TTL设备具有较高的传播延迟,因此在TCD再次停用之前有较长的时间。