This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS21:是否有6输入负输入和门?

Guru**** 2998400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1097869/sn74hcs21-is-there-any-6-input-negative-input-and-gate

部件号:SN74HCS21

大家好,  

我的客户需要监控6个负输入电压,例如-8V,-7V,-6V... 每个输入可能不同,但为负。

如果任何负极大于0伏,系统将接收到警报。 如果所有输入电压低于0V,则不会发出报警。 我认为它的功能像一个和门,但我没有找到合适的设备可以接受负面影响。 您能否帮助推荐此功能的解决方案?  

谢谢。  

B.R.

志钊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    逻辑设备不处理负电压,也没有明确定义的切换阈值电压。

    您的问题通常通过 比较器解决。 可能的输入电压范围是多少?