This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:OE HIGH (OE高),VCCA或B is OFF (VCCA或B关闭)行为?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC8T245-Q1, TXS0108E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1096982/txs0108e-q1-oe-high-vcca-or-b-is-off-behavior

部件号:TXS0108E-Q1
主题中讨论的其它部件:SN74LXC8T245-Q1

大家好,  

在数据表中,它规定,如果VCCA或B关闭,OE必须为低电平。 如果OE未保持低电平且VCCA或B关闭,您能否帮助我了解设备的行为? 如果OE应该与VCCA/B绑定,这种状态是否甚至可能?  

谢谢!  
Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电源电压低于建议的最小值时,设备无法保证正常工作,即I/O可能输出错误信号。

    仅当您关心加电/断电期间I/O的状态时,OE必须为低电平。 如果您不在乎,则可以将OE直接连接到VCCA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Clemens,  

    只是我理解正确,如果OE为高电平且VCCA/B已关闭,它可能会输出错误的信号? 是否会发生任何其他行为?

    谢谢!  

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有其他针脚可以执行任何操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    最佳,

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clemens:

    还有一个问题,客户 可能有某些电源模式,其中一个电压域完全关闭。 在这种情况下, 我更担心偷看当前路径而不是发送不正确的数据或逻辑级别。

     例如,在低功率模式下,VCCA可能完全关闭,VCCB可能完全打开,但可能不会发送任何内容。

     

    是否有特定的IC系列不需要担心这种情况?

    感谢您的帮助!

    谢谢!  
    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阐明:只有在电源电压过低但足够高以致内部部分通电时,您才能获得错误的输出;当电源关闭时,所有I/O都保证具有高阻抗。

    µA电流在数据表中指定;< 2 μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Clemens,

    我认为这是很清楚的。  如果有问题,我会告知你。 关于我的另一个问题,是否有特定IC系列不需要担心?

    最佳,  
    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS不需要担心这一点。 对于除LSF之外的大多数其他译员也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Delaney,

    您正在寻找的性能并非特定于某个家族,而是您希望确保译员拥有的功能。 此功能是Ioff/VCC隔离(它们是携手进行的)。 您通常会在数据表的首页上看到此功能突出显示,但最终要确认,您应查看Elec Char表以查找规格Ioff。  TXS0108E-Q1设备不具备此功能。 SN74LXC8T245-Q1可以,我建议您查看一下此设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,Clemens


    感谢您提供更多信息! 这很有意义!


    最佳,  
    Delaney