This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS08:更换IC M74HC09RM13TR TSSOP

Guru**** 2811535 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS09

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1098542/sn74hcs08-replace-for-ic-m74hc09rm13tr-tssop

部件号:SN74HCS08
主题中讨论的其它部件:SN74HCS09

大家好,我有项目使用IC M74HC09RM13TR TSSOP,我想知道德州SN74HCS08DR是否可以替换它。

 我的PCB板已经准备就绪,因为它必须是TSSOP版本

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我认为SN74HCS09将是更接近的比赛。 您的系统能否使用08功能的推拉输出? 还是需要'09功能的漏极开路输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys您好,我的PCB已经得到了制造,我不能对电路进行任何修改,IC必须与原始 M74HC09RM13TR TSSOP的引脚,功能和TSSOP大小完全相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fernando,

    然后,您应该将SN74HCS09放在PW封装中。