This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS238:SN74HCS238输入逻辑电平

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1098750/sn74hcs238-sn74hcs238-input-logic-level

部件号:SN74HCS238

当Vcc=4.5V时,请指定最小VIH (高级控制输入电压)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    HCS逻辑系列不提供V_IH和V_IL规格,因为它提供更详细的V_T+和V_T-规格。

    为确保在所有可能的条件下将输入检测为"高",电压必须大于V_T+最大值