This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS4075:输出3.3V而不是3.3V,为什么?

Guru**** 2913840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1098830/sn74hcs4075-output-3-3v-not-3-3v-why

部件号:SN74HCS4075

您好,

引 脚9上的OR门SN74HCS4075PWR的输出应较高,当2A,2B,2C中的一个为高电压,3.3V时为3.3V。 但是,当我测量它时,它只有2.36V。 然后,我通过 卸载电阻器R604将其与多谐振器SN74LV123ADR断开,OR门的引脚9为高电压,3.3V。

有人能帮我解决这个问题吗? 我需要引脚9是3.3V,而不管是否连接多谐振器,它应该是3.3V。

谢谢!

洪美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电阻约为40 Ω:

    1 V的电压降表示25 mA的电流。

    123的CMOS输入应具有非常高的阻抗。 如果没有C607,您会获得相同效果吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!!!