This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH8T245:数据表查询

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCH8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1098958/sn74lvch8t245-datasheet-inquiry

部件号:SN74LVCH8T245

大家好,

请查看我们第13页的数据表。 请确认是否正确。 我们的客户注意到了这些信息,需要引起注意。  

8.1 概述SN74LVCH8T245是一款8位双电源同相电压电平转换器。 针脚A1至A4和控制针脚(DIR和OE)参考VCCA,针脚B1至B4参考VCCB。 A端口和B端口均可接受从1.65 V到5.5 V的I/O电压。DIR上的上限允许从端口A到端口B的数据传输, DIR上的下限允许从端口B向端口A传输数据。请参阅AVC逻辑系列技术和应用程序(SCEA006)。

但是,由于这是一个8位的部分,它不应该是“Pins A1到A8 (..)”。可能这是从4位版本复制而被忽略的,或者我错了吗?

感谢 您的建议。  

此致,

乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jonathan,

    是的,这是打字错误。 感谢您的关注,我将其添加到勘误表列表中,以便在将来的更新中修复。