This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC595:3.3V电源中的输出驱动电流

Guru**** 2811305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS595, SN74AHC595, SN74LV595A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1098911/sn74hc595-output-drive-current-in-3-3v-supply

部件号:SN74HC595
主题中讨论的其他部件:SN74HCS595SN74AHC595SN74LV595A

大家好,  

这里我们要检查3.3V电源中的输出驱动电流。

只有5V电源的数据,如下所示。

我还看到它在低电压下会降低。

我们是否有3.3V Vcc数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用线性插值;请参阅 [FAQ]哪种方法最适合用于估算数据表中给出的规格值? 因此,您可以在3.3 V下获得大约3.1 mA驱动

    但HC是一个非常古老的逻辑家族。 更现代的设备 具有3.3 V规格,例如SN74AHC595 (4 mA)或SN74LV595A (8 mA)。 SN74HCS595与HC规格相同,价格更便宜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    这意味着当功率从5V下降到3.3V时,逻辑器件可以具有相同的驱动能力。 因为线性会降低。我对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    常见问题解答指出,可以假定降级是指定的2 V和4.5 V值之间的线性降级。