This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MPN "SN74LVC2G07DCKR"所需的技术参数

Guru**** 2909470 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1098758/required-technical-parameters-for-mpn-sn74lvc2g07dckr

主题中讨论的其它部件:SN74LVC2G07

您好,

请提供以下MPN SN74LVC2G07DCKR的详细信息。

1. 功率耗散

2. 高电平输出电压VOH @

答 VIN = Vp或VN,IOH =−100 µA,Vcc = 1.65 至4.5

B.  

VCC = 1.65
IOH =−4 mA
VCC = 2.30
IOH =−8 mA
VCC = 3.0
IOH =−16 mA
VCC = 3.0
IOH =−24 mA
VCC = 4.5
IOH =−32 mA

 Ω Ω 延迟CL = 50 pF,RU = 500 μ F,RD = 500 μ F

@VCC =

1.65
1.8
2.50 ±0.20
3.30 ±0.30
5.00 ±0.50

4. 输出电容以pF为单位

5. 高电平输出泄漏电流ILKG;VIN = VIH或VIL,VOUT = VCC或GND @ 1.65 至1.95

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chaithra,

    仅需说明,SN74LVC2G07具有漏极开路输出, 此器件本身无法驱动高电平。 请参阅 此常见问题解答 逻辑输出类型(推挽式,漏极开路,三态)之间有何区别? 了解更多详细信息。  

    如果您需要 可驱动高电平(推挽式输出)的缓冲器, 则可以使用SN74LVC2G34DCKR。 您能否为我提供有关 您申请的更多详细信息 ,以便我进一步帮助您?

    此致,

    Sebastian