This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G175:正在搜索TI解决方案

Guru**** 2814335 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G175, SN74LVC2G74-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1098932/sn74lvc1g175-searching-ti-solution

部件号:SN74LVC1G175
主题中讨论的其它部件: SN74LVC2G74-Q1

大家好,

我们可以采用TI产品的新产品!

客户正在寻找NXP  74LVC1G175-Q100  SOT-363的更换件  (P2P可能更好)

1.请帮助建议TI解决方案,Thx

2.SN74LVC1G175是一个好的解决方案?

3.请提供比较表,我会向客户建议,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您要更换的确切部件号是74LVC1G175GW-Q100H。

    ti.com/cross-reference-search/en-us 建议使用SN74LVC1G175‍DCKR。 但没有汽车认证的175器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kygo,

    如Clemens所述,我们的直接替代产品是SN74LVC1G17DCKR,但它不符合汽车认证。 我的下一个建议是使用 SN74LVC2G74-Q1。  

    此致,

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Sebastian Muriel

    请帮助提供比较表"SN74LVC2G74-Q1. vs. 74LVC1G175GW-Q100H",我将向客户建议,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kygo,

    SN74LVC2G74-Q1是一种8引脚 正缘触发D触发器,DCU 封装中提供了CLEAR和预设。  

    这些设备的推荐工作条件相同,电气特性非常相似。  

    以下是电气特性的一些差异。

    74LVC1G175GW-Q100H LVC2G74-Q1
    输入泄漏电流

    VCC = 0至5V,VI = 5.5V或GND

    +/- 1uA   +/- 5uA  
    IOFF VCC = 0V,Vo = 5.5 V   +/- 2uA   +/- 10uA  
    国际商会 VCC= 1.65 至5.5V   4uA.   10uA  

    下面的功能表显示 了这些设备如何以不同的方式运行。

    SN74LVC2G74-Q1

    74LVC1G175GW-Q100H

    此致,

    Sebastian