This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4503B:Ibis型号

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4503B, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1099130/cd4503b-ibis-model

部件号:CD4503B
主题中讨论的其他部件: TINA-TI

您好,

我正在为CD4503B寻找IBIS模型。 我在产品页面上看到SPICE模型,但是当我尝试实施模型时,我收到错误:

错误(ORPSIM):X_U2的接口节点数不正确。

我无法使用SPICE模型,但如果可能,最好使用IBIS模型。 如果只有SPICE模型可用,是否可以获得更新的模型?  

谢谢你。

Ekko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ekko,您好!

    我担心这些设备会提前更新IBIS模型,所以我们没有这些设备。  PSpice模型仅用于行为,提供设备功能的基本估计。

    我在TINA-TI中进行了一个模拟,该模型没有出现任何问题:

    就信号完整性而言,我建议在实验室(原型)中测试这些旧设备的样品。