This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G00:LVC逻辑输入的最大推荐上拉电阻值

Guru**** 2950150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1099085/sn74lvc1g00-maximum-recommended-pullup-resistor-values-for-lvc-logic-inputs

部件号:SN74LVC1G00

逻辑输入的上拉电阻值通常在4.7K欧姆到10K欧姆之间。

但是,在某些情况下,我希望使用更高的值。  

这通常是为了节省电能,或者当驱动设备没有足够高的漏电流能力时。

您能否推荐一个可与LVC输入一起使用的最大上拉电阻值?

即是否可以使用100K欧姆?

注意:如果由于DC输入特性与输入上升时间不同而存在不同的限制,请在您的回答中区分这些限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    本 常见问题解答" 如何调整上拉电阻或下拉电阻?" 将详细介绍 此主题。 如果您还有任何疑问,请告诉我。  

    此致,

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sebastian:

    那么...查看LVC1G58数据表,我看到+/-1uA的IsubI规格(我认为是输入泄漏电流。  如果我错了,请让我在数据表中输入泄漏电流)。  因此,如果我只担心直流电压降,并想将其限制为0.5V,那么我可以使用高达500K欧姆的上拉电阻值。  但是,如果我需要满足输入时的20V/nsec转换速率要求,这是一个相当繁重的要求。  如果我们假设输入电容为15pF,则在阈值切换电平下需要750uA的上拉电流。  因此,假设Vcc为5V时为2.5V。  这意味着需要2.5V/750uA = 3.3K欧姆或更低的上拉电阻值。   

    或者...公平地说,如果我仅使用具有施密特触发器输入的LVC零件,则不再需要输入转换率要求。  可以使用更慢的输入转换速率,并且仍然具有干净的输出切换。  在这种情况下,我只需要担心直流输入泄漏电流限制,因此可以使用高达500K欧姆的上拉电阻值,如上所述?

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    +/-1uA407.2021万+/-1uA (407.2021万 (我相信是输入漏电流[/报价]

    LVC1G58最大输入泄漏电流列在 电气特性 II =+/- 1uA下。 请记住,LVC1G00的最大输入泄漏电流为+/- 5uA。 要将 LVC1G00电阻器的压降限制为0.5V,您需要100k欧姆的上拉电阻。 但这不能满足设备的转换率要求。  

    然而407.2021万然而,407.2021万,如果我需要满足20V/nsec转换速率,这是一项繁重的输入要求。  如果我们假设输入电容为15pF,则在阈值切换电平下需要750uA的上拉电流。  [/引述]

    您能否说明 您从何处获得750uA?  

    可以407.2021万可以公平407.2021万公平地说,如果我只使用具有施密特输入速率转换的LVC部件,则不再需要输入。  [/引述]

    是的,具有施密特触发器输入的设备将允许慢速输入,并且仍具有清洁输出切换。  

    在407.2021万在这407.2021万这种情况下,我只需要担心直流输入电流限制,因此可以使用上面所描述的高电阻器,例如500K。

    是的,只要电源可以提供该电流,您就可以使用500k上拉电阻器。  

    此致,

    Sebastian  

    [/quote]
    [/quote][/quote]
    [/quote][/quote][/quote]