逻辑输入的上拉电阻值通常在4.7K欧姆到10K欧姆之间。
但是,在某些情况下,我希望使用更高的值。
这通常是为了节省电能,或者当驱动设备没有足够高的漏电流能力时。
您能否推荐一个可与LVC输入一起使用的最大上拉电阻值?
即是否可以使用100K欧姆?
注意:如果由于DC输入特性与输入上升时间不同而存在不同的限制,请在您的回答中区分这些限制。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
逻辑输入的上拉电阻值通常在4.7K欧姆到10K欧姆之间。
但是,在某些情况下,我希望使用更高的值。
这通常是为了节省电能,或者当驱动设备没有足够高的漏电流能力时。
您能否推荐一个可与LVC输入一起使用的最大上拉电阻值?
即是否可以使用100K欧姆?
注意:如果由于DC输入特性与输入上升时间不同而存在不同的限制,请在您的回答中区分这些限制。
您好,Robert:
本 常见问题解答" 如何调整上拉电阻或下拉电阻?" 将详细介绍 此主题。 如果您还有任何疑问,请告诉我。
此致,
Sebastian
您好,Sebastian:
那么...查看LVC1G58数据表,我看到+/-1uA的IsubI规格(我认为是输入泄漏电流。 如果我错了,请让我在数据表中输入泄漏电流)。 因此,如果我只担心直流电压降,并想将其限制为0.5V,那么我可以使用高达500K欧姆的上拉电阻值。 但是,如果我需要满足输入时的20V/nsec转换速率要求,这是一个相当繁重的要求。 如果我们假设输入电容为15pF,则在阈值切换电平下需要750uA的上拉电流。 因此,假设Vcc为5V时为2.5V。 这意味着需要2.5V/750uA = 3.3K欧姆或更低的上拉电阻值。
或者...公平地说,如果我仅使用具有施密特触发器输入的LVC零件,则不再需要输入转换率要求。 可以使用更慢的输入转换速率,并且仍然具有干净的输出切换。 在这种情况下,我只需要担心直流输入泄漏电流限制,因此可以使用高达500K欧姆的上拉电阻值,如上所述?
谢谢!
您好,Robert:
+/-1uA407.2021万+/-1uA (407.2021万 (我相信是输入漏电流[/报价]LVC1G58最大输入泄漏电流列在 电气特性 II =+/- 1uA下。 请记住,LVC1G00的最大输入泄漏电流为+/- 5uA。 要将 LVC1G00电阻器的压降限制为0.5V,您需要100k欧姆的上拉电阻。 但这不能满足设备的转换率要求。
[/quote][/quote][/quote]然而407.2021万然而,407.2021万,如果我需要满足20V/nsec转换速率,这是一项繁重的输入要求。 如果我们假设输入电容为15pF,则在阈值切换电平下需要750uA的上拉电流。 [/引述]您能否说明 您从何处获得750uA?
[/quote][/quote]可以407.2021万可以公平407.2021万公平地说,如果我只使用具有施密特输入速率转换的LVC部件,则不再需要输入。 [/引述]是的,具有施密特触发器输入的设备将允许慢速输入,并且仍具有清洁输出切换。
[/quote]在407.2021万在这407.2021万这种情况下,我只需要担心直流输入电流限制,因此可以使用上面所描述的高电阻器,例如500K。是的,只要电源可以提供该电流,您就可以使用500k上拉电阻器。
此致,
Sebastian