This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2GU04-Q1:电源电流多少?

Guru**** 2767185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1099450/sn74lvc2gu04-q1-how-much-is-the-supply-current

部件号:SN74LVC2GU04-Q1

大家好,

电源电流约为最大值和典型值多少?

仅提供输出电流,但不提供电源电流。

此致,

Haury

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议的工作条件表未显示设备的任何特性;它限制了您的电路可以执行的操作。 此表说明您不得尝试从输出中消耗超过32 mA的电流(或者不再保证电气特性,并且设备可能无法正常工作)。

    电源电流规格可在电气特性表中找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clemens:

    感谢您的及时反馈。

    电源电流似乎未显示在 电气特性表中(数据表中的6.5 部分)

    请帮助您检查电流吗?

    此致,

    Haury

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。