This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T244:印刷电路板封装是否可与DQE (1.442)和DQM (1.442) 1.0 mm 1.2 mm 封装兼容?

Guru**** 2518510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1099416/sn74avc2t244-pcb-footprint-that-can-be-compatible-with-both-dqe-1-4x1-0mm-and-dqm-1-8x1-2mm-x2son-package

部件号:SN74AVC2T244

团队,

X2SON DQE (1.0 mm)和 DQM (1.2 mm)封装具有稍微不同的尺寸。

您是否知道是否可以使用与两者兼容的印刷电路板封装?
其目的是根据您在此时间点可以选择哪种封装类型来焊接DQE或DQN封装类型。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anber

    PCB能否兼容两种不同的封装取决于着陆模式,而不是封装尺寸。  

    地面模式是指应在PCB上设计的给定部件的电极和轮廓的大小。  焊接 工艺要求焊片模式应始终略大于任何封装的占地面积。

    由于DQE 和DQN封装具有不同的着陆模式,因此不建议对这两种封装使用相同的PCB封装。 但是,如果客户想要共享相同的PCB,请确保 符合D/s和 SON PCB指南中的着陆模式。  

    谢谢!