请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN54HC32 您好,专家,
我的客户想知道 JM3.851万/65201BCA和6.5201万和M3.851万/65201BCA之间6.5201万之间的区别?
虽然数据表中说它们只是同一件事,但它们必须有所不同,对吗?
因为我的最终客户真的很关心使用"J"和不使用"J"之间的区别。


非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,专家,
我的客户想知道 JM3.851万/65201BCA和6.5201万和M3.851万/65201BCA之间6.5201万之间的区别?
虽然数据表中说它们只是同一件事,但它们必须有所不同,对吗?
因为我的最终客户真的很关心使用"J"和不使用"J"之间的区别。


非常感谢。
请参阅 DLA标准微电路图(SMD)和JAN零件号底漆 应用报告的第3节:
根据MIL-PRF-3.8535万段3.6 ,3.2 “JAN”或“J”标记。 "J"标志是MIL-M-3.851万设备规格要求的传统认证标志,并按部件进行QPL认证。 由于“J”通常被错误地视为PIN的一部分,因此它可能会继续标记在QML供应商选择的设备规格部件号的军用指示符部分前面。 此"J"不是也不应被视为用于分配国家库存号的官方零件号的组成部分。
JM3.851万是德州仪器(TI)用于JAN产品的原始指示符;但是,有些客户更喜欢通过M3.851万订购,并且不能灵活接受JM3.851万指示符。 因此,TI设置了备用部件号,以便可以通过JM3.851万或M3.851万指示符订购给定的JAN器件。 在任何一种情况下,零件制造本身都是相同的。