This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:电源电流

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1100121/txb0104-q1-supply-current

部件号:TXB0104-Q1
主题中讨论的其他部件:TXB0104

您好,专家,

TXB0104的VCC电源电流仅为几uA,但绝对最大额定值为100mA,为什么在此处添加如此大的缓冲? 是否有任何设计考虑? 谢谢。

Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源电流(ICCx)定义为流入VCC流出GND的电流。

    当输出引脚驱动负载时,附加电流流入VCC并流出输出,或流入输出并流出GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clemens:

    感谢您的回复。 如果VCCA是3.3V而VCCB是5V,则VCCA电源轨的功耗是多少? 谢谢。

    Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arie:

    VCCA的静态功耗列为ICCA。 您所寻求的值显示在您提供的屏幕截图中- 5uA