This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT14:SPICE模型问题

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ACT14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1100021/sn74act14-spice-model-questions

部件号:SN74ACT14

大家好,  

1)客户下载了SN74ACT14的Psice型号,其寄存器值为24uohm,因此似乎A - AGND短路。型号是否正确? 如果是正确的,请告诉我是不是有袋子?  

2)与上述相同,VCC - GND与实例不同,因此请确认。

3)除上述外,输出阻抗小于实际情况,请确认SPICE模型是否不同。

此致,纽约

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,纽约,

    感谢您的关注--这些都是模型中的错误。

    这是当前代码:

    .SUBCKT LOGIC_GATE_2PIN_OD_AHC_1i_NAND_PP_ST_SN74ACT14 OUT A B VCC GND
     
    .PARAM VCC_ABS_MAX = 7 
    .PARAM VCC_MAX = 6 
    .PARAM RA = 2.4e-05 
    .PARAM RB = 2.4e-05 
    .PARAM CA = 2.8e-12 
    .PARAM CB = 2.8e-12 
    .PARAM ROEZ = 2000 
    .PARAM COEZ = 3e-12 
    RA  A  GND {RA} 
    RB  B  GND {RB} 
    CA  A  GND {CA} 
    CB  B  GND {CB} 

    这就是它应该是:

    .SUBCKT LOGIC_GATE_2PIN_OD_AHC_1i_NAND_PP_ST_SN74ACT14 OUT A B VCC GND
     
    .PARAM VCC_ABS_MAX = 7 
    .PARAM VCC_MAX = 6 
    .PARAM RA = 55e6 
    .PARAM RB = 55e6 
    .PARAM CA = 2.8e-12 
    .PARAM CB = 2.8e-12 
    .PARAM ROEZ = 55e6 
    .PARAM COEZ = 3e-12 
    RA  A  GND {RA} 
    RB  B  GND {RB} 
    CA  A  GND {CA} 
    CB  B  GND {CB} 

    RA,RB和ROEZ的值都应增加到55 Mohm (55e6 ohm),以更准确地表示设备的典型泄漏电流。