This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4013B:在Tspice或Tina中查找逻辑模式(cd4013)

Guru**** 2386720 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4013B, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1099457/cd4013b-finding-logic-mode-cd4013-in-tspice-or-tina

部件号:CD4013B
主题中讨论的其他部件: TINA-TI

 我想用PSpice 或Tina模拟D型触发器CD4013B,但我找不到任何地方有SPICE或Tina 模型来执行此操作。 您是否有任何网络列表可供我使用,或从另一个类似的D触发器中获得?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    PSpice在模拟闭锁电路(如D型触发器)时往往会遇到困难。 我确实有一个测试版的型号,我一直在为类似的设备工作,SN74LVCxG74可能适合您。 请参阅附件。

    SN74LVC1G74_BETA.cir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys您好,

    感谢您的帮助,您是否有“ asc”或“TSC”格式的类似型号?

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    我提供的模型是一个标准的SPICE模型--它必须导入到您的模拟器中才能使用。

    TINA-TI在“工具”-->“新建宏向导...”下有此选项