This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G241:输入和输出上的RC值

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G241

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1099491/sn74lvc2g241-rc-value-on-input-and-output

部件号:SN74LVC2G241

尊敬的团队:

为了获得更好的EMC性能,我的客户在CLK通道中添加了RC滤波器,因此他们在SN74LVC2G241的输入引脚和输出引脚上添加了RC滤波器和一个下拉电阻。 下拉电阻器用于RC放电的电容器。 RC值越大,EMC性能越好,因此他们希望了解我们设备可以接受的最大RC值。 请您帮助分析最大RC值吗?

此致,谢谢!

雪利酒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Δv的 Δt Ω/Ω 限制为5 ns/V 因此,您应保持在220 pF以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ladisch,

    感谢您的回复!

    电阻器是否有最大值限制?

    此致,谢谢!

    雪利酒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sherry:

    请参阅此常见问题 解答如何调整上拉电阻或下拉电阻?,它详细介绍了此主题。 如果您还有任何疑问,请告诉我。  

    此致,

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sebastian:

    感谢您的回复!

    除了下拉电阻器, 串联电阻如何? 限制因素是什么?

    此致,谢谢!

    雪利酒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我估计了这些特定电阻器的C限制。 如果要更改它们,请相应地调整C。

    (46.6 Ω 适合源端接,因此我不会更改它。)