This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH244A:正在计算BW

Guru**** 2812335 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCH244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1100603/sn74lvch244a-calculating-bw

部件号:SN74LVCH244A

您好E2E:

我是否应该使用公式计算 SN74LVCH244A和/或SN74LVCHR1.6245万的BW?  BW限制是否主要受tpd的限制,或者它们的其他因素是否会限制使用这些设备缓冲信号的速度?

谢谢!

拉塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Russell:

    常见答案是: [FAQ]逻辑门或缓冲区的最大数据速率(或操作频率)是多少?

    如果您有一个模拟器并知道所需的负载,IBIS模型可以提供更好的答案。

    一般而言,您可以从具有3.3V典型负载的LVC系列缓冲器中获得约100MHz的净方波。 如果负载较轻(例如5pF而不是50pF),并且负载较重或电压较低,则负载会增加。