This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0204:设计审查请求

Guru**** 2506535 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1100187/txu0204-design-review-request

部件号:TXU0204

我在设计中使用上述部件,希望TI对设计进行审查。 我更喜欢电子邮件或个人消息,而不是在论坛中共享。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Pragash,

    我建议您与专门的TI销售代表联系,他们可以帮助您与专家一起查看原理图。 否则,它必须在公共论坛上。 通常,如果共享更容易,则只需要特定电路的片段,而不需要整个文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的迪伦:

    如果您认识美国加利福尼亚州的销售人员,请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pragash,

    如果您没有专门的销售代表(这似乎就是这种情况),我建议您只需拍摄一张TXU0204电路的小屏幕快照。 我主要检查电源连接是否正确以及旁通盖是否正确,此设备应该是即插即用的,因此我不会期望在实施过程中出现任何问题。