This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G34:寻找NL27WZ16DFT2G替代品

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC2G34
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1100472/sn74lvc2g34-looking-for-nl27wz16dft2g-alternatives

部件号:SN74LVC2G34
主题中讨论的其他部件:SN74AUC2G34

你(们)好  

请推荐NL27WZ16DFT2G产品需要P2P的替代产品

NL27WZ16DFT2G > SN74LVC2G34DCK

不可替代,因为VOL:0.45V。 参数太差,

原始材料:体积:0.24V,此参数应尽可能小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AUC2G34在1.8 V下的驱动强度为8 mA,因此其最坏的VOL为0.225 V,4 mA。